This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:技术规格问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870639/bq27220-spec-question

器件型号:BQ27220

大家好、

我的客户有一个新项目、该项目将有一个 USB 充电端口为电池充电(3.7~4.2V)、

为了监控并获得准确的电池电量,他们需要采用小型封装的电量计 IC,规格如下所示

1.电池类型:锂离子,1节

实施:系统

接口:I2C

WLCSP 或其他更小的封装

根据上述要求,我向客户推荐 BQ27220,该器件符合 以上规格,具有成本效益,

不确定该器件是否是一个良好的解决方案、或者是否有其他更适合此要求的器件?  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、bq27220应该可以正常工作。