请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-018 尊敬的团队:
我的客户正在尝试为 LMG3410EVM-018设计母板、但操作逆变器而非直流转换器的主板与我们的主板不同。
有一个问题是如何在 主板中为 LMG3410EVM-018提供机械稳定性?
他们使用的连接器与 TI 母板中使用的连接器相同、用于将模块连接到他们的设计、但实际上、它仍在移动、机械不稳定或连接不正确。
任何投入都值得高度赞赏。
此致、
Renan