This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:模块的机械稳定性

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869986/lmg3410evm-018-mechanical-stability-of-the-module

器件型号:LMG3410EVM-018

尊敬的团队:

我的客户正在尝试为 LMG3410EVM-018设计母板、但操作逆变器而非直流转换器的主板与我们的主板不同。
有一个问题是如何在 主板中为 LMG3410EVM-018提供机械稳定性?  
他们使用的连接器与 TI 母板中使用的连接器相同、用于将模块连接到他们的设计、但实际上、它仍在移动、机械不稳定或连接不正确。

任何投入都值得高度赞赏。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您的提问。 我们实际上尚未测试 EVM 的机械强度、因为它主要用于评估。 如果您需要用于大规模生产的主板、我不建议使用此引脚进行联系。 但对于工程评估、我认为它们在我们的主板上运行良好。 这里的关键不仅在于 EVM 上有引脚、而且还在于主板上有合适的插座。 插座确实有助于提高触点的紧密性和稳定性。 器 件型号为 MIL-Max 的0312-0-15-15-34-27-10-0。 您也可以在 EVM 的用户指南中找到它。  

    此致、

    连