请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65266-1 主题中讨论的其他器件:SwitcherPro、 TPS65266
工具/软件:WEBENCH设计工具
是否有适用于 TPS65266-1的环路补偿设计工具? 除了 Webench 之外、您还有其他工具吗?例如旧的 SwitcherPro 独立版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
是否有适用于 TPS65266-1的环路补偿设计工具? 除了 Webench 之外、您还有其他工具吗?例如旧的 SwitcherPro 独立版本?
你(们)好,先生
没有 TPS65266-1的 Excel 电子表格。
您可以使用 TPS65266的 PSPICE 模型来进行交流仿真、 TPS65266和 TPS65266-1属于同一系列、它们可以共享相同的模型。
2.有常用的设计工具可供您参考。