您好!
如果我理解得好、当我们插入 VBUS (5V)时、我们将同时进行充电(如果已启用)和 SYS 电压、即 BAT 引脚和 SYS 引脚上的8.4V? 但是、当充电被禁用时、SYS 引脚上将有大约6.4V 的电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我理解得好、当我们插入 VBUS (5V)时、我们将同时进行充电(如果已启用)和 SYS 电压、即 BAT 引脚和 SYS 引脚上的8.4V? 但是、当充电被禁用时、SYS 引脚上将有大约6.4V 的电压?
尊敬的 Filip:
数据表的第8.3.6.1节对此问题进行了很好的解释。 对于这个问题、MINSYS 是指6.4V 的最小系统电压
当 VBUS 被插入并启用充电时、会发生几件事情、具体取决于电池的电压。 如果电池电压低于 MINSYS、SYS 引脚将被稳压至 MINSYS (通常比该引脚高200mV)、而 BATFET 运行在 LDO 模式以启动电池电压。 一旦电池电压高于 MINSYS、BATFET 将完全导通、电池电压将跟踪 SYS 引脚减去 BATFET 的 RDSON 压降。
当电池充电被禁用 (并且有一个 VBUS)并且 VBAT 高于 MINSYS 时、SYS 引脚被调节至比电池电压高大约50mV。 然而、如果 VBAT 低于 MINSYS、SYS 引脚将大约比 MINSYS 高200mV。 如果没有输入、SYS 引脚将跟踪电池电压、小于 BATFET 的 RDSON 压降。
谢谢、
Mike Emanuel
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。