This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS757:TPS75733原理图审阅

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869684/tps757-tps75733-schematic-review

器件型号:TPS757

尊敬的团队:  

您是否愿意帮助查看 TPS75733和 TPS76801的原理图?  

客户使用 TPS75733为 F28377S AVDD 和 DVDD 提供3.3V 电压、但 DVDD GND 电阻可能仅为15欧姆、C2000无法正常工作。 因此、请帮助确认电源部件没有问题。  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我认为100nF 输出电容可能会将线性稳压器驱动为不稳定的工作模式。
    请参阅数据表中的图29、为方便起见、我已将其复制如下。
    请让客户尝试移除 C407和 C403、以查看性能是否有所提高。

    请让客户确认二极管 D400安装正确、而不是向后。

    如果这些步骤无法提高性能、请尝试短接 L401并移除 C405、以查看性能是否有所提高。

    让我知道此测试的结果、如果需要、我们可以进一步进行故障排除。

    谢谢、

    斯蒂芬