This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:PMP8016参考设计会导致高温

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888178/tps92641-pmp8016-reference-design-cause-high-temperature

器件型号:TPS92641

大家好、,

我的客户希望使用 TPS92641开发 LED 驱动器。 它们是指 PMP8016参考设计、并使用与 TI 制造测试板所需的相同 BOM。 输入功率为24@7A、输出功率为3.5V@20A。 UDIM 或 SDIM 没有输入 PWM 信号。 但是、PCB 温度约为70-80°C、无需 任何冷却。 热量主要来自 TPS92641和 MOS。 我想问它是否正常。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、这是正常的。  这是一种功率更高、电流更高的设计、旨在证明其概念。  如果需要较低的组件温度、则需要更多散热、并可能对组件和 PCB 进行优化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好 、Irwin、
    感谢您的确认。
    此致