请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件:BQ24075、 BQ27411-G1
尊敬的 TI 团队:
我想将 BQ27441电量监测计传感器用于锂聚合物电池、并将 BQ24075用于充电。
我想知道在哪里连接 BQ27441的 SRN 引脚。 在数据表中、该引脚应连接到 VSYS。 直观地、我会将其置于3.3V VCC 轨上。
此外、您能否快速检查锂聚合物电池与电量监测计和充电器电路之间的连接是否正确?
我在该主题的末尾插入了组件的屏幕截图。
感谢你的帮助!