This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:数据表上的"保持稳定的最小输出电流"

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887954/lm317l-minimum-output-current-to-maintain-regulation-on-the-data-sheet

器件型号:LM317L

“保持稳压的最小输出电流”如下所示。 其条件:VI-Vo=35V (超出建议的工作条件)。

在…情况下,电压2.5V 至32V 的差分电压没有最小输出电流限制?

我希望了解该规格的限制。

如有任何建议、我们将不胜感激、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、  

    在 VI-Vo = 35V 时测试最小输出电流、但该要求也适用于2.5V 至32V 之间的 Vi - Vo。  

    此致、  
    Jason Song