This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:反激式有源钳位的启动故障、无输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887559/ucc28780-start-up-fail-of-flyback-active-clamp-no-output-voltage

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、

我将测试使用 UCC28780和计算 Excel 工作表中提供的帮助设计的有源钳位反激式。

该转换器的输入电压为115VAC/400Hz、输出电压为32VDC、功率为35W。

我没有成功启动转换器、我有0V 输出电压。

我在辅助绕组上具有0V 电压、这意味着 UCC28780及其相关驱动器 UCC27712没有其输入电压。 我在 VDD 输入端未测量任何电压。 HVG 输出中无电压、因此、半导体不导通、因此我没有电流流入变压器。

您能帮我启动反激式转换器吗?

请查看随附的原理图和我的计算 Excel 表格。

提前感谢您的参与、我们提供了一个很好的 day.e2e.ti.com/.../5633.Schematic.pdfe2e.ti.com/.../calcul.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q4需要是耗尽型 FET、例如 BSS126。 您的原理图显示 Q4不是耗尽型 FET、因此您的 VDD 无法上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将修复它并与您保持联系。

    祝你度过美好的一天!