This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:PSEL 和 OTG 的默认状态

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887233/bq24298-default-state-of-psel-and-otg

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您能否验证我是否正确理解了数据表?

如果我用硬接线将 PSEL 和 OTG 引脚连接到100mA 输入电流限制(PSEL -高电平、OTG -低电平)、我可以稍后使用 REG00寄存器中的输入电流限制位(IINLIMI[2.0.0])来提高该限制?

当电路板最初上电时、在检测到 USB 端口类型之前、我希望 bq24298默认为100mA 的输入电流限制、这适用于尚未枚举的 USB 主机端口。  检测到 USB 端口的类型后、我想 相应地更新输入电流限制(IINLIM[2...0])和充电电流(ICHG[5...0])。  我计划根据检测到的 USB 类型使用以下设置。

USB 类型 IINLIM[2..0] ICHG[4.0.0]
USB 2.0 (SDP) 500mA (001b) 512mA (000000b)
USB BC 1.2 (DCP) 1.5A (101b) 1536mA (010000b)
USB Type-C 1.2 (DCP)

3.0A (111b)

3008mA (100111b)