请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55160-Q1 大家好、团队、
我的客户(MELCO Automotive)正在考虑使用 TPS55160-Q1。
它们希望测量相位补偿的性能。
1) 1)是否可以在反馈线路中添加电阻器来测量相位特性?
2) 2)如有必要、是否可以在反馈处添加 CFF (前馈电容器)?
如果您对测量阶段或添加 CFF 有任何参考、请让我们分享。
此致、
TIJ/西车中的 TOSH ISII