This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:修订了非充电电路原理图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886921/bq24780s-non-charging-schematic-revised

器件型号:BQ24780S

各位专家、您好!

客户希望禁用 bq24780S 上的充电功能、我想知道我们如何断开/禁用/浮动...等等 我们不会使用这些引脚? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种方法可以禁用充电功能。 简单的方法是设置寄存器(REG0x12[0])以禁止充电。  

    您还可以将 ILIM 引脚拉至接地、或将 ACOK 引脚拉至低电平。  更多详细信息、请参阅数据表7.3.3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tiger! 但我们想知道如何修改原理图。 我们想知道如何移除降压级、HIDRV/LODRV 电路、BATDRV 等 谢谢!

    此致、

    Ann Lien