This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:以 dffs 为单位的停止位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886349/bq27z561-stop-bits-in-dffs

器件型号:BQ27Z561

大家好、

我的客户有一个自动插入停止位的 MCU。 它们应该以连续块的形式发送 DFFS、还是以停止位介于两者之间的单独命令发送 DFFS? 停止位是否会导致器件中出现问题?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们有一个监测计通信应用手册。 请参阅。

    TI.com 上还有一个闪存流应用手册、请参阅该手册进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我的客户和我都查看了应用手册、很遗憾无法确定问题的答案。 在这两个文档中、我们都没有看到任何有关停止位的信息。

    它们是否会成为问题/ BQ27Z561中是否需要它们?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    停止位是 I2C 引擎的一部分。 客户能否首先使用 aardvark 或 Beagle 来监听流量、从而研究波形和 I2C 流量?

    闪存流应用手册更多地介绍了.fs 文件格式编程、它们将需要这些编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    因此,闪存流文件 包含更新设备指令闪存(IF)或数据闪存(DF)所需的 I2C 操作说明。 我理解该部分。  

    通常、对于 I2C、每个命令后都会发送一个停止条件。 因此、我假设 STOP 条件应在 bq.fs 每行的末尾发送。

    例如:  

    W:AA 3E 02 00 [停止]

    是这样吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、这应该可以。 我认为我们没有明确指出这一点。 它是 I2C 规范的一部分。

    https://i2c.info/i2c-bus-specification

    谢谢