请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 主题中讨论的其他器件:BQ25120
您好!
我们通常使用具有内置保护电路的 Lipo 电池来提供欠压/过压/电流保护。 电池中的欠压保护在3.0V 时关闭。 当使用 BQ25120和 TI 系列(BQ2515)中的其他充电器耗尽时、我们很难为这些电池充电。
问题:是否可以将这些充电器与锂聚合物电池结合使用并使用内置电池保护电路、或者仅将这些充电器用于没有保护电路的电池?
此致、
科恩