This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:VREF 引脚是否可以为其他器件供电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070, ISO7710, UCC28951, PMP8787

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887028/ucc28950-whether-the-vref-pin-can-power-other-devices

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070ISO7710UCC28951PMP8787

您好!

我之前问过以下有关使 UCC28950和 UCC28070同步的电路的主题。
我正在考虑使用 ISO7710同步两个器件。
但我需要考虑如何提供 ISO7710电源。
我认为 UCC28070 VREF 不能使用、因此 UCC28070侧将再供电。
我认为 UCC28950 VREF 可以为 ISO7710供电。
我的意见是否正确?
还是 UCC28950侧需要再制造一个电源?

此致、

e2e.ti.com/.../886390

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji-San

    您可以看到、UCC28070的 VREF 并不是非常强大、无法为 ISO7710器件提供电流。 它的最大额定值为2mA、我们建议将电流保持在500uA 以下。 这足以在 PKLMT 等处馈入分压器、但不足以用于其他目的。

    UCC28951 (0)可通过其 VREF 输出提供高达20mA 的电流、该输出应足以为 ISO7710器件供电-在计算 VREF 所需的电流时、请确保包含为 EA+分压器馈送所需的电流。

    我们的 PMP8787参考设计将是设计 ISO7710器件初级参考侧所需的辅助电源轨的良好起点-详情请访问 http://www.ti.com/tool/PMP8787

    此致

    Colin