This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:EN 输入上拉至12V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886930/tps54620-en-input-pull-up-to-12v

器件型号:TPS54620

您好!

我们有一个使用 TPS54620的电路设计、其使能输入通过10个电阻上拉至12V、如所附图片所示。 但是、我们了解数据表"-0.3V-+6V"中建议的 EN 电压。 有人能帮助我们弄清组件可能会发生什么情况吗?

此致、

胜昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜昌、

    首先、请勿超过任何引脚上的建议最大电压。

    对于您的问题、EN 引脚的内部电路将因过载而损坏。 如果您询问"组件"是 R603、即电阻器、 它也会过载。 长时间以来、它也可能损坏。

    总之、不要超过建议的最大电压。

    谢谢、

    Lishuang