请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54332 主题中讨论的其他器件:DRV134、 TPS54340B
您好!
我正在设计一个具有多个 OPAMP 和 DRV134/5的系统、这些系统需要正负电压。
因此、我想使用2个 TPS54332 (1个为正极、1个为负极)来生成+/- 14V 和2个 LDO、从而将纹波平缓至+/-12V。
但没有提到 TPS54332的反相设计。
附加电路是否可以工作?
提前感谢