This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:是否可以实现反相输出电压?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, TPS54332, TPS54340B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885195/tps54332-can-inverted-vout-be-achieved

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件:DRV134TPS54340B

您好!

我正在设计一个具有多个 OPAMP 和 DRV134/5的系统、这些系统需要正负电压。

因此、我想使用2个 TPS54332 (1个为正极、1个为负极)来生成+/- 14V 和2个 LDO、从而将纹波平缓至+/-12V。

但没有提到 TPS54332的反相设计。

附加电路是否可以工作?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个电路不正确、请参阅以下应用手册进行设计。

    http://www.ti.com/lit/an/slva910a/slva910a.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    此外、20V 至-14V 的输出需要20-(-14)= 34V 的输入电压差。 TPS54332的额定电压仅为28V。 您需要查看36V 或40V 的器件、例如 TPS54340B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、John、

    感谢您提供信息。

    我一直在查看这些文档、但它非常乏味。

    我计算了20V 输入电压、-13.5V 输出电压、2A 电流的大部分值。 但需要进行更多的优化。

    下面的原理图是否看起来正确?


    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    从我的角度来看、对于稳定性、您可以在电路板上检查它并优化补偿值。

    肖恩