This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023工作频率

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886389/lm5023-lm5023-operating-frequency

器件型号:LM5023
在这些条件下、LM5023是否能够以高于100KHz 的频率运行?
输入电压:100V
输出电压:20V
输出电流:3.25A
我知道有关反激式变压器电感值设计的一些知识。  
因此、我想知道 LM5023是否能够在该频率下工作。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM5023。

    LM5023具有内部计时器钳位、可将开关频率限制在接近130kHz。 请使用数据表的等式19确保变压器的初级电感和匝数比选择符合您的开关频率规格。

    LM5023-EVM " https://www.ti.com/lit/an/snva686/snva686.pdf "具有与您类似的设计规格、如图10所示、我们可以看到控制器在115Vac、19Vout/3.43Iout 条件下以120kHz 的频率进行开关。 请将其用作您的设计的起点。

    此致、

    区域