请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92515AHV-Q1大家好、我的客户正在寻找 LTM8040IV#PBF 的替代产品(36V、1A uModule、LED 驱动器和电流源)。 应用要求为:
- LED 电流高达1A
- VIN 9-16VDC
- 空间非常有限(因此是 uModule 的原始选择)
- 问题100
我们可以提出什么建议?
谢谢 Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我的客户正在寻找 LTM8040IV#PBF 的替代产品(36V、1A uModule、LED 驱动器和电流源)。 应用要求为:
我们可以提出什么建议?
谢谢 Josef