This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:LM3481输出纹波问题

Guru**** 1858240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886140/webench-tools-lm3481-lm3481-output-ripple-issue

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我们使用  的是具有9-36V 输入电压和12V @ 1.5A 输出电压的 LM3481 SEPIC 转换器。

我们仅将此12V 用于 LCD 背光电源。 每当我们连接 LCD 时、我们都会得到大约450mVpp @开关频率的纹波。 随附的是与开关频率同步的输出轨上纹波波波的快照和原理图的快照。

CH 2 - LM3481开关波形

CH3 -输出纹波。

请建议解决方案以减少这些纹波。

我们尝试了以下解决方案:

-将 C332替换为33pF 和100pF。

-再放置一个47uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    感谢您使用 LM3481。

    在我看来、您的输出开关纹波正常(<40mV)。 您是否担心这些尖峰?

    这些应该只是开关噪声。 尝试使用尖头和桶形等短探针直接探测输出电容的两个端子处的输出电压。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    银城