This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3123:最大 TPS3123's WDI CLK 频率

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885568/tps3123-maximum-tps3123-s-wdi-clk-frequency

器件型号:TPS3123

大家好、

数据表指定 WDI 引脚上的最小脉冲宽度为100ns。 客户希望使用25MHz CLK 来馈送看门狗。 下面有两个问题。 请帮您提供意见吗? 谢谢!

  • 25MHz CLK 到 WDI 只有20ns、是否可以用于喂狗?
  • tw 100ns 的含义是什么?
  • 如何知道我的 CLK 是否满足要求?  

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉、此问题适用于 TPS3705-33。 我将把这个问题移到福图姆。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、我也在另一个线程中回答了这个问题、但:

    此要求以每个脉冲的最小宽度为基准。 该器件具有内置的毛刺脉冲抗扰度、需要最小脉宽、因此可以忽略小于100ns 的随机毛刺脉冲和瞬态。 这意味着、如果 CLK 无法提供更宽的脉冲、则不会检测到它们。

    谢谢、
    Abhinav。