请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62568 团队、
我的客户正在评估 TLV62568、他希望在输出电压为0.8V 时获得效率性能。 我们是否可以共享任何数据? 谢谢。
此致、
朱志安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
我为您进行了 webench 仿真。 此帖子随附了仿真报告。
本报告中的效率图显示了0.8V 输出电压下的以下效率图。 但愿这对您有所帮助。
谢谢、此致、
Zain Riaz