This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔要求

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884859/hotswap-requirement

主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1TIDA-01167

大家好、

是否有 Q 版本的热插拔?  VIN=4.2V~60V (包括12V 和24V 电池), 持续电流为~30A。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 LM5060-Q1和 TI 设计 TIDA-01167

    此致、

    Rakesh