This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:由于数据表更改而导致的 OVP 引脚处理

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965118/tps53319-about-ovp-pin-processing-due-to-data-sheet-changes

器件型号:TPS53319

您好!

由于 PCN、建议的 OVP 引脚处理已更改。
客户根据过去发布的数据表进行设计。
让我在背景中向您提出两个问题。

1.客户已打开 TPS53319的 OVP 引脚。
因为在过去的数据表中、它没有被弃用。
如果它保持打开状态、是否有问题?
客户已经拥有大规模生产的应用、并希望了解 TI 的观点。

2.您能告诉我 OVP 内容变更背后的背景吗?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53319上的 IC 裸片、测试或封装没有变化。 如果客户使用具有开放 ROVP 的器件

    器件的性能应与 PCN 之前相同。 PCN 是关于使用的建议。

    ROVP 是一个高阻抗输入(1.5M Ω 电阻接地)、靠近开关噪声的 LL 引脚。

    最好将输入引脚置于可预测运行的特定状态。

    使用电阻器调整引脚上的 ROVP 阈值或将引脚接地是两种定义的状态。


    虽然引脚悬空非常罕见、但会导致 ROVP 上出现不确定状态、因为噪声和 PCB 布局可能会相互作用。

    这种相互作用在很大程度上取决于 PCB 布局的质量。

    不遵循数据表布局建议的 PCB 布局更容易受到影响、

    LL 和 BST 走线应距离开路 ROVP 引脚的距离大于5mil。


    如果使用器件对布局进行了 PCB 重新设计、建议在未使用 ROVP 引脚的情况下将 ROVP 引脚接地。


    我们更新了数据表、以反映使用器件的最佳实践。 IC、测试或封装没有变化。

    为了从闭锁状态中恢复、输入电源或使能引脚应从高电平切换至低电平以重新启动。

    请勿在现场召回产品。 如果未使用 ROVP、我们建议在新设计中将 ROVP 连接到 GND。