主题中讨论的其他器件:PMP22509、 CSD19537Q3、 TL431
您好电源团队
我们使用 pmp22509参考设计原理图构建了适用于5V、5A 的电路板、
我在24VDC 输入电压和低于观察结果的条件下测试了该板
I)钳位 MOSFET 在负载电流为5A 时发热、负载电流高达3A、其测量温度高达80°C、
II)我将此电路板置于24VDC 输入电压和热处理室内的5V、4A 负载电流、其中温度为52°C
大约2小时后、在钳位 MOSFET 和钳位电容器突发下方和周围的 PCB 烧坏
请帮我解决此问题
钳位中是否存在任何设计级别问题
钳位 MOSFET 为 FDMC2523P、主开关 MOSFET 为 CSD19537Q3、所有其他元件也与参考设计 PMP22509相同
我们必须在24VDC 输入下以5V、4A 负载电流运行该板、
请指导我进行此操作、以帮助调试该问题
此致
Lakh