This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:完全替代 AP7370-50W5-7

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7B69, TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962715/tps709-q1-exact-replacement-for-ap7370-50w5-7

器件型号:TPS709-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS709TPS7B69TPS7B69-Q1

大家好、

你好。

我们客户的 PCB 设计已经完成并批量生产、但缺少 AP7370-50W5-7、他们希望 TPS70950QDBVRQ1在尺寸、引脚排列和功能方面提供准确的替代产品。 其最低功能要求如下:

*输出电压=固定电压- 5.0V

*输出电压容差:3%或更高

*输入电压最大值> 17V

*输出电流最大值>= 150mA

TPS70950QDBVRQ1是否适合? 他们随时准备提出任何建议。 下面是器件数据表的链接。

www.diodes.com/.../AP7370.pdf

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    客户是否需要此处的内部反向电流保护? 如果需要 Q1级器件、您还能评论一下吗? 我在 AP7370数据表中看不到任何提到它符合汽车标准的内容、因此很想知道这是否是一项要求。  

    只要引脚3在客户的 PCB 布局中悬空(引脚3是 TPS709上的 EN 引脚、但可以悬空以启用器件)、TPS70950DBVR 是一个很好的候选器件。 另一种备选方案是 TPS7A2450DBVR、但对于该器件、EN (引脚3)需要连接到 VIN (引脚1)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    根据客户、不需要反向电流保护。 汽车级是可选的,但它是理想的,因为它意味着芯片更坚固( www.allaboutcircuits.com/.../ )

    他们的设计会使引脚3浮动、因此他们肯定需要一个不需要将引脚3拉高即可启用的稳压器、似乎 TPS7A2450DBVR 已成为问题。

    它们将继续使用 TPS70950DBVR、除非您知道其他器件不需要 EN 引脚上拉为高电平。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    Blake 目前已离开办公室、下周将回来。 如果您需要 Blake 的其他帮助、请随时在此处再次发布问题。  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    客户唯一的问题是 TI 是否有与 TPS70950DBVR 相似的器件、这些器件不需要 EN 引脚上拉为高电平。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。 我们将于周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    今天、我们没有任何其他符合插座要求的器件、SOT-23-5封装中的 P2P、也没有 EN、或者可以选择将 EN 悬空。

    我们目前最接近的另一种选择是 TPS7B69 (也可用于具有 TPS7B69-Q1的 Q1)、 但是、该器件的引脚3和4为 GND、因此需要将它们连接到电路板的 GND 平面、以确保器件正常运行(不能悬空)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Blake/Jayson!

    艺术