This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:BUCK 查询

Guru**** 2512705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964973/lmr23610-buck-query

器件型号:LMR23610

我们要求降压转换器(具有集成 MOSFET)具有以下规格:

     1)最大输入电压:800V

     2)最大输出电流:3A

     3)输出功率:高达10W

     4)输出电压:12V 或5V  

     5)最高结温:150摄氏度

 

请根据上述要求推荐合适的器件及数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    很抱歉、我们没有能够满足您规格的器件。

    我发现的唯一可能接近的是反激式设计的参考设计。

    此致、Jason