请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 尊敬的 TI 团队:
我有一个放电曲线、每个周期为167ms、10A 为20ms、2A 为20ms、35A 为10ms、0A 为每个周期的剩余时间。
因此、对于该系统配置、如果我将 AOLD 设置为8.3A/31ms、并将 ASCD 设置为44.4A/244us、理论上、我的系统配置不应使 AOLD 或 ASCD 跳闸。 但是、如果40z80中的电流测量频率不够高、例如、每次测量10A 和35A 但跳过2A 时、这意味着高于8.3A 的电流持续时间大于40ms。 如果是这种情况、AOLD 将跳闸以停止放电。
那么、我的问题是、电流测量频率是多少? 我是否应该担心上述可能会阻止我的个人资料的情况?
谢谢、
Zhihan