This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 - CAN DDR3L 电源也可用于 VTT 终端

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964553/tps65218d0-tps65218d0---can-ddr3l-supply-also-be-used-for-vtt-termination

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS51206

大家好、

由 TPS65218D0生成的 CAN 1.35V、 用于 DDR3L 的 DC-DC3也可用于使用分压器选项的 VTT 终端。 客户仅使用一个 DDR3L 芯片。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    是的、通常您会有一个电阻分压器、R1 = R2 = 1k Ω、这样1.35V*1k/(1k + 1k)= 0.675V = VTT

    您可以根据需要调整总电阻、以便为 DDR 终端器的 VTT 电源提供足够的电流。

    您还可以将此分压器并联连接到 DDR 终端 IC (例如 TPS51206)、以备将来需要更强的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian