This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53321:TPS53321效率计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53321, TPS62866, TPS62869, TPS54478, TPS62826A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964654/tps53321-tps53321-efficiency-calculation

器件型号:TPS53321
主题中讨论的其他器件: TPS62866TPS62869TPS54478TPS62826A

您好、sirs、  

  但是、我的客户希望估算 TPS53321的效率、数据表中仅提供高/低侧 RDS_ON。 此器件不在 Webench 中。 是否有用于效率计算的器件模型。 或用于开关上升/下降时间估算的内部 FET Qg 量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    D/S 中提供了效率曲线、因此不应有任何计算理由。  此外、计算还具有误差/容差因子、因此通常对实际测量数据用处较小。

    但您的应用中有什么输入电压、输出电压和输出电流?  这是一个较旧的器件。  例如、我们有 TPS62866和 TPS62869作为较新的6A 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      感谢您的回复、但我需要来自5V 输入的0.7V OUT/3A 输出、数据表中没有曲线。 我被要求通过计算而不是仅通过测量来提供效率数据。 或者 BU 可以根据0.47uH/4.2m Ω 电感、2件22uF MLCC 和1件560uF/7 m Ω ESR 条件提供数据? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您提供应用需求。  您是否需要同步到时钟、或具有其他所需的功能?

    如果您必须计算效率、我们需要找到支持此功能的较新器件。  TPS53321不支持效率计算。

    我提到的其他2个器件是否适用于您的应用?  否则、TPS62826A 或 TPS54478会怎么样?