主题中讨论的其他器件: BQ25703、 BQ25792
尊敬的支持人员:
我在我们的项目中使用了您的参考设计 TIDA-01515和此设计的电池充电部分。
该系统是一个移动电子信号、由外部12V Pb-battery (通常约70Ah 或更多)供电。 该系统具有一个板载小型备用 Pb-battery、12V、0.8Ah。 我已经进行了3节电池配置、这也是参考设计中的默认配置。 充电周期和功率由我们的外部 MCU 进行调节。
bq25703A 用于为系统获取稳定电压、并为备用电池充电。 大约每周更换一次主电池、然后系统将由内部备用电池供电。 这按预期工作、一切都很好。
但是、我有一个主要问题、因为我要完全断开内部备用电池、以最大程度地减少存储期间的电流消耗。 我知道我们可以在 bq25703中使用睡眠功能来最大限度地减小静态电流。 需要注意的是、通过 SYS 轨供电的另一个系统仍会消耗备用电池的功率。 我看不到禁用由"BATDRV"驱动的 PFET 的选项? 我还假设电流仍将通过参考设计中 PFET 中的体二极管流向 SYS 轨。
我的想法是使用一个额外的 PFET (下面的原理图中的 Q8)来完全断开电池与 SYS 轨和 bq25703的连接。 请告诉我这是可行的、或者我是否需要对我建议的电池断开电路进行任何更改。 我还需要考虑其他事项吗?
此致、
乌尔夫