This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650输出电压为0.78V

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963430/bq24650-bq24650-output-voltage-is-0-78v

器件型号:BQ24650

您好、社区

我将 BQ24650 MPPT 电池充电器用于 MPPT 应用。

以下是我的测试点电压如下:

REGN:6V

BTST:6V

pH:0.78V

MPPT:1.23V

TS:1.9V

VREF:3.29V

HIDRV:0.78V

LODRV:0V

根据数据表、除 HIDRV、LODRV 和 BTST 外、所有引脚电压均正确、您可以向我推荐此问题的可能解决方案。

谢谢、此致

Dharmesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

     您能否获取 HIDRV、LODRV 和 PH 的示波器捕获? 这些引脚切换电压电平、因此测量直流值不准确。 请看一下原理图的 BQ24650部分、以便我快速了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    I Dont 具有测量范围、

    我在这里共享我的设计原理图文件。

    请查看,向我推荐任何可能的解决方案。


    谢谢、此致
    Dharmesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    通过更换 BTST 引脚电阻器、0.78V 输出的问题已得到解决。

    BTST 引脚电阻器的建议值为2.2欧姆、但在组装过程中、错误地将980欧姆电阻器焊接在一起、替换 BTST 引脚电阻器 Im 后获得所需的输出4.51V。

    现在、我面临的新问题是、在没有电池的情况下、我的充电电压为4.51V、当我断开电源并插入电池时、我的充电电压为0.67V、这是非常奇怪的情况。

    有时充电已开始、充电状态 LED 亮起、但充电电流仅为0.28A、这不是我想要的充电电流

    此外、在充电期间、我的两个开关 MOSFET 都将短路、系统将停止工作!

    我不知道为什么 HIDRV 和 LODRV MOSFET 都短路。

    请帮我解决这个问题。

    我的引脚电压如下:

    VCC:20V

    MPPTSET:1.21V

    TS:1.61V

    REGN:6V

    请向我推荐任何解决方案!!

    谢谢、此致

    Dharmesh Patel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

      由于充电器运行、MOSFET 上的短路不会发生。 由于这是一个充电控制器、您可以选择原理图和布局、因此问题很可能会出现。 您插入的电池电压是多少?

    MPPSET 引脚= 1.2V 表示充电器在输入电压调节环路中运行。 这意味着输入电源上的负载会导致输入电压下降。 您是否在靠近 IC 引脚的位置测量 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    我的锂离子电池额定值为3.6V、完全充电电压为4.2V、将充电电压设置为4.5V。

    VCC 引脚电压为19.8V。

    我选择的 MOSFET 是否正常?

    我还感到困惑:在充电过程中、如果我移除电池、这将导致 MOSFET 损坏?

    谢谢、此致

    Dharmesh Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

      否、充电期间取出电池不会导致问题。 也不会将电池短接至 GND、因为我们具有针对这种情况的内置保护。 为什么要将 IC 的充电调节电压设置得比电池的实际最大充电调节电压高得多? 这可能是危险的。 如果电池的最大充电调节电压为4.2V、则应将其设置为4.2V。