This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:对 UCD9090进行编程

Guru**** 2733865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964506/ucd9090-programming-ucd9090

器件型号:UCD9090

您好!

我们的一位客户希望了解以下内容:

1.我们可以在所有电源轨打开时进行编程吗?

2.在工作板上加载脚本时、PWM 是否会在任何时刻降至低电平状态? 这可能会导致其中一个电源轨过冲、并进一步导致损坏。

3.在带电板上加载 UCD 脚本时,您是否有任何建议禁用所有导轨?

谢谢、此致、

Madhura Gogate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD 支持通过两种不同的方法进行即时编程:

    系统文件/项目文件:此方法动态修改了操作存储器、所有更改立即生效。 因此、将会发生一些 IO 更改。 我们不推荐。

    2.数据闪存十六进制/脚本文件:这种方法直接对数据闪存进行编程、而无需触摸操作存储器。 因此、该器件可在编程期间保持其自身状态。 新设置在重启或复位后才会生效。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-how-import-and-export-data-flash-script-files?context=1136655-1139495-1136587

    如果您的客户使用第二种方法、他们不需要担心问题。

    此致

    Yihe