This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 200-800VDC 输入- 48VDC@12A 输出直流/直流转换器

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964274/200-800vdc-input---48vdc-12a-output-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950PMP8606

我们希望设计具有以下规格的直流/直流转换器:

输入:200-800VDC

输出:48VDC (高达12A)

如果有任何指示-或参考设计、我们将不胜感激。

提前感谢您的帮助。

奥穆尔...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omur、

    我自己会选择移相全桥拓扑;
    LLC 受益于恒定输入电压-但这里我们得到的输入范围为4:1;
    由于开关损耗和振铃、硬开关全桥在高电压下会受到影响。
    因此、我选择 UCC28951、它是 UCC28950的后续产品。

    TI 网站上的 PMP8606显示了这样一个使用高达750Vdc 输入电压的 PSFB;
    为方便起见、请首先分析功率级。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Omur.pdf