This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐充电管理芯片

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963974/please-help-recommend-the-charging-management-chip

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24610

设计

请帮助推荐充电管理芯片:

1.锂离子电池单元,4个,32700/6000mAH,磷酸铁锂;

2.最大充电电流为6A;

3.支持电池热敏电阻温度检测;

工业级;

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    如果您的主机处理器具有 I2C、并且可以编写软件、我建议您使用 BQ25713。

    如果您没有主机处理器、并且输入电源>最终电池电压、我建议您使用 BQ24610。

    此致、

    Jeff