This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494运行模式

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964039/tl494-tl494-operation-mode

器件型号:TL494

您好!

TL494是否可以在以下模式下工作?

1.开关频率支持128Hz

2. CC 模式下的操作以及固定的占空比和频率

 3. CV 模式下的操作以及固定占空比和频率

 4. CP 模式下的操作

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、第7页的图1、对于 Fsw、128Hz 是可以的

    2.频率由 RT 和 CT 确定。 它是固定的、但存在容差。 容差请参阅第5页第7.6节。 CC 模式在外部电路上。 IC 没有此类运行模式。  

    3.同上。  

    同上。