This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:有关冷启动电压回避的咨询

Guru**** 2814715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963178/bq25570-inquiry-about-cold-start-voltage-avoidance

器件型号:BQ25570

您好!

我的客户需要有关 BQ25570的以下库的帮助。

   BQ25570的持续能量收集为100mV、但初始运行需要600mV 的冷启动电压。

       您能否推荐一个输入电路、以便即使在较低的冷启动电压下也能使用它?

   2.是否有任何具有与 BQ25570相似特性但冷启动电压较低的产品?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    关于1、由于当 VSTOR 大于1.9V 时充电器退出冷启动、如果您连接了部分充电的电池、则充电器将退出冷启动。  如果不起作用、则可以尝试使用 Armstrong (Meissner)振荡器以及变压器和 JFET、如下图所示。  过去、我们与它的结果好坏参半、但当时冷启动电路的规格为330mV。  如果振荡器电路设置为在 VIN_DC 提供600mV 而不是330mV、则该电路可能与冷启动电路协同工作。

    关于2、我不会。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不是很了解、但似乎您的回复是退出冷启动功能、并且无论 VIN (CS)是什么情况、都能正常运行。  

    以下是有关客户配置的其他信息、供您参考。

    它们将使用超级电容器。 引脚上为4F。

    VIN_DC 通过射频波形的全桥整流器对直流电压进行整流。

    VIN_DC 的电压范围约为20mV 至5V。

    他们希望获得参考原理图和设计指南、以解决以下情况。

    条件是超级电容器。 已完全放电、VIN_DC 输入低于 VIN (CS) 600mV。

    在这种情况下、BQ25570无法启动冷启动并运行。

    在我看来、如果满足 PIN (CS)条件、我认为最好的解决 方案是将 VIN_DC 输入电压从20mV 升压到600mV 以下、最高可升压到高于 VIN (CS) 600mV。

    我期待收到您的推荐和解决方案。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我没有适用于此应用的参考设计/解决方案。  TI 或其他公司没有 采用20mV 输入电压的升压转换器。  衣橱配合是使用我上面提到的自动振荡器、但这需要客户进行一些研究和测试。

    此外、BQ255xx 只能在升压模式下运行、所以当 VIN_DC=5V 时、VBAT_OV 必须被设定为大于5V。

    此致、
    Jeff