This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:电流共享

Guru**** 1136280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963234/tps92638-q1-current-share

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612-Q1

大家好、团队成员。

是否可以通过分别共享5mA 的电流来使用 TPS92638?

我想切换到5mA/10mA/15mA、如图所示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为它可以工作、但精确度大约为20%。

    为了获得更高的精度、在本例中、您可以选择3个 TPS92611。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用3个 TPS92612-Q1?

    TPS92612-Q1体积更小、成本更低。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92612-Q1也可以工作、但没有诊断功能。 因此、如果不需要故障检测和报告、我认为612也是有效的。