This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:EN 引脚下拉电阻器值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963003/lmr36503-q1-en-pin-pull-down-resistor-value

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、团队、

LMR36503MSC5RPERQ1应在9V 至16V 的 VIN 轨上使用。 该器件将由外部 MCU 启用。 如果发生故障或待机、MCU 在驱动 EN 引脚的逻辑引脚输出端具有三态。 在这种情况下、我们需要确保 LM36503不导通。 需要一个下拉电阻器、我们想了解我们可以在这里使用的最大 R 值。 背景是最大程度地降低待机模式下的损耗。 如果存在 Vin (电池)但 MCU 关闭、则会有一个通过下拉电阻器从 EN 到 GND 的泄漏电流。 电阻器需要足够小、以确保直流/直流保持关闭状态、但要足够大、以避免功率耗散。 如何确定电阻器值?

非常感谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    一个大(1MΩ Ω)电阻可被用作一个 EN 下拉电阻。 然而、较大的电阻值更容易受到噪声的影响。

    当向 EN 引脚施加电压时、泄漏电流将流入引脚。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason、

    这很有用、我们将尝试从100kOhm 开始、而不是为了降低功率耗散、看看这会有多敏感。

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 如果您需要其他支持、请告知我们

    谢谢、Jason