This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:EMI/RFI 敏感度 TPS2493

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951790/tps2493-emi-rfi-susceptibility-tps2493

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好!

我们在电流限制设置为4A 的24V 配电系统中使用 TPS2493。

在环境测试中、设备在400Hz 频率下暴露于10V/m 调制80%的辐射场中时、TPS2493在400MHz 至700Mhz 频率范围内的场强超过8V/m 时断开 MOSFET。

如果您能提供一些提示/指南、让 HOV 能够使设计更好地适应 EMI/RFI 信号、我们将不胜感激。

我已附上原理图和 PCB 布局。

BR Jørgen

e2e.ti.com/.../IOM.REM-SCH.pdfe2e.ti.com/.../810.008.099_2D00_02-IOM.REM-PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与团队一起检查 400MHz 至700Mhz 频率范围是否处于 LM5050或 TPS2493的电荷泵频率范围内。 请留出时间、直至下周中旬。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您、我期待下周听到电荷泵的灵敏度。

    同时:

    请告诉我是否在 IC 中为电流感测引脚放置了内部 EMI 滤波器?

    器件是否进行了某种 EMI 认证(例如 IEC 62132和 IEC 61967)?

    请建议将 EMI 滤波器(或 EMI 滤波器的指南)放置在 IC 的入口引脚上。

    供参考:通过对 Q2短路、输出电压保持为24VDC (由于 FET 中固有的体二极管、LM5050无法断开输出电压。)

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    让我返回电荷泵频率信息。 这将有助于回答后续问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    我们器件的内部电荷泵频率大约在2MHz 范围内。 因此、这些器件不应成为您在电路板中看到频率范围为400MHz 至700Mhz 的原因。 这也是不对 我们的器件进行任何 EMI 鉴定测试的原因。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们在电路板上看不到"400Mhz、700Mhz。

    我们施加10V/m 的外部辐射场、以400Hz 频率进行80% AM 调制、并且在400MHz 至700MHz 的频率范围内、TPS2493因故障断开串行 FET Q2的连接。

    • 请告诉我是否在 IC 中为电流感测引脚放置了内部 EMI 滤波器?
    • 器件是否进行了某种 EMI 认证(例如 IEC 62132和 IEC 61967)?
    • 请建议将 EMI 滤波器(或 EMI 滤波器的指南)放置在 IC 的入口引脚上。

    BR、Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    我有你的问题 是软关断还是快速关断?

    您能否使用以下更改再次进行测试。

    1. 在 R7上加47nF  
    2. 在 TPS2493的栅极至接地之间增加100nF

    请告诉我是否在 IC 中为电流感测引脚放置了内部 EMI 滤波器?

    ->器件内部没有内部 EMI 滤波器。

    器件是否进行了某种 EMI 认证(例如 IEC 62132和 IEC 61967)?

    ->这些部件没有通过 EMI 认证。

    请建议将 EMI 滤波器(或 EMI 滤波器的指南)放置在 IC 的入口引脚上。

    ->请检查上述更改。 同时、我将与内部团队讨论该器件是否存在任何固有限制。

     

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

     我们不知道它是快速关闭还是慢速关闭、因为在 EMI 测试室内不可能有具有10V/m 场强的测量设备。

     我们知道、如果10V/m 没有80%的 AM 调制400Hz、则 TPS2493没有正常功能=正是调制触发 TPS2493中的故障功能

    我们将尝试您的建议、如果您的任何同事有其他建议、以便使 TPS2493能够更好地适应 AM 调制、我们希望了解这一点、因为这可以为我们节省时间。

    BR、Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Jorgen。 我将进行检查。

    通过这些更改、让我们随时了解您的最新调查结果。 这些可能会给我们一些线索。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    以下更改是否有帮助?

    1. 在 R7上加47nF  
    2.  在 TPS2493的栅极至接地之间增加100nF

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、我们尚未进入测试室。 我们预计这将在本周晚些时候发生。

    同时、如果您或同事有其他建议、在我们获得测试结果后我们可以尝试、请告知我们。

    一旦我们有了测试设施、测试不同的"解决方案"不会有问题、但很难进入测试室。

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    遗憾的是、我们过去没有遇到过此类问题(由于辐射)。 我们希望探测一些关键节点以进行调试、但此特定环境测试确实允许这样做。 因此、我们希望了解我们的建议是否有用。

    24VF 导轨上使用了多少电容器? 除上述测试外、通过增大 +24VF 导轨上的电容进行验证  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计算了您的建议的影响:2. 在 TPS2493的栅极至接地之间增加100nF

    在24V 输出上出现硬短路(0.1R)的情况下、我们计算的关断时间将延迟约1200us。

    1200us 延迟是不可接受的、因为这段时间内的电流将增加到240A、并且超出了 FET 的 SOA。

    请紧急评论。

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5069数据表首页中的软启动电路是对外部栅极电容放电的解决方案、可避免对短路响应的影响。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    是的、这将提供快速放电。

    但是、当门和 GDD 之间未直接连接时、100nF 的 EMC 优势会带来什么呢???

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    该器件的栅极灌电流为125mA、因此100nF 电容器将在~20us 内放电。 您能告诉我们您是如何在1200us 到达的?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    你是对的、Toff ~20us。 我们错误地计算出对 Vuven 有效的2.4mA 电流、抱歉。

    在 TPS2493数据表第24页中、建议将1K 的串行电阻器与100nF 串联、我们假设不应将其放置在??

    我们预计将在1周内开始测试。

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    使用100欧姆串联电阻将流入 IC 的放电流限制在100nF 范围内。 我们在数据表中建议使用1k 欧姆的非常保守的方法。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Rakesh、

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    47nFp14-P13不会改变电路的电流限制行为。


    但是、在100nF+100R 的情况下、当 SC 被放置在输出端时、我们远远超过 FET 的 SOA。 (50A/1ms@24V)
    使用10nF+100R 时、我们测量的是50A/100us@24V、这在 SOA 范围内。

    请发表意见,并毫不犹豫地提出进一步的改进建议。
    储罐
    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    另一种选择是 增大 +24VF 电源轨上的电容以支持负载、即使热插拔复位也是如此。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    您是否增加 了+24VF 导轨上的电容并再次进行了测试? 这是否有帮助?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、330uF E-LYT + 10uF 陶瓷电容不起作用。

    我们将测试第8个十进制。 然后向您报告结果。

    BR Jørgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、Jorgen