This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:DCM 运行

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952729/tps61199-dcm-operation

器件型号:TPS61199

我们有一个需要最小尺寸的 LED 电路。

12V 输入、25V 输出@ 0.16A (8个 LED 灯串)

我们希望在 DCM 模式下运行800kHz (例如、10uH 电感)。

只要正确管理峰值电流和热升、是否存在任何问题?

对于这种情况、建议采用什么补偿? Excel 工具仅适用于 CCM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对于 DCM 模式、由于 FET 关断时存在谐振电流、因此 EMI 性能更差。

    您可以根据 PSpice 模式仿真选择适当的补偿。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin -

    我看到您建议使用 PSpice 选择适当的补偿。 我在产品文件夹中看不到相应的模型-请提供您在回复中引用的模型的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    抱歉、TPS61199没有 PSpice 模型。

    除了波特图外、TPS61199的 DesignHelp 工具也适用于 DCM 模式。 当您输入这些参数时、运行模式将更改为 DCM 模式、建议使用相应的补偿组件。 然后、您可以选择最接近的补偿组件。

    Roibn