This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:在318MHz 频率下观察到的峰值辐射的 EMI 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951173/tps63021-emi-issue-with-peak-radiation-observed-at-318mhz

器件型号:TPS63021

大家好、

我们在 其中一个设计中使用 TPS63021降压/升压稳压器、以便从3V/5V 生成3.3V 电压。 在 FCC 第15C 部分测试期间、我们观察到318MHz 下的峰值辐射。 在隔离上述稳压器后、我们能够解析该峰值。

请查看以下图片、了解原理图和相应的布局参考。 感谢您的意见、以解决该问题。

此致、

Navya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navya:

    图像丢失。 您可以再次上传吗? 谢谢!  

    很抱歉,我现在可以看到它们。 我很快就会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navya:

    峰值辐射问题可能由布局引起。 您可以共享其他层吗? 您是否捕获了开关的波形? L1、L2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的快速响应。

    是的、请找到在 L1和 L2以及 PCB 布局布线上探测的波形的附加图像。

    1) 1)为了隔离问题、我们切断 了稳压器输入端 PCB 的形状、并从外部提供5V Vin。 但是、我们仍然能够看到更靠近稳压器电路的辐射(主要位于输入端)。  

    2) 2)此外、我们隔离了稳压器的输出并连接到另一个3.3V 电阻负载、并观察到318MHz 至324MHz 下的辐射。

    3) 3)当输出未连接到任何负载时、稳压器电路不会辐射。

    4) 4)是否可以更改 TPS63021的开关频率?

    请尽早感谢您的回复。

    此致、

    Navya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navya:

    恐怕这可能是由寄生参数造成的。 如果仔细检查 L1波形、您会发现上升沿和下降沿有振铃。 (有趣的是 L2很干净。)

    您能否在尽可能靠近 IC 的位置焊接额外的0603 1uF、并将 Vin-GND 和 Vout-GND 的环路最小化? 仅用于布局检查。  

    这里是有关布局的应用手册。 www.ti.com.cn/.../slvaep5.pdf

    另一个用于添加缓冲电路.www.ti.com.cn/.../slva255.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navya:

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navya:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!