This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:回顾

Guru**** 2515635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952106/bq25155-review

器件型号:BQ25155

请查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划使用 LDO? 您将 VINLS 接地、这是 LDO 的输入。 如果您不需要 LDO、也可以将 LDO 引脚接地。

    插入 VIN 后、器件会自动退出运输模式、因此您无需将由 VIN 门控的 FET 连接到/Mr. 您可以将按钮连接到/Mr.

    我想确认 PMID 未连接到电池。 此外、PMID 上的电感器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您不打算使用 LDO 吗?

    :如果是,我们也将 LDO 接地。

    2.插入 VIN 后、器件会自动退出运输模式、因此您无需将由 VIN 门控的 FET 连接到/Mr. 您可以将按钮连接到/Mr.

    :Button 具有其他功能,因此它仍然以这种方式连接

    我想确认 PMID 未连接到电池。 此外、PMID 上的电感器的用途是什么?:PMID 未连接到电池、并且电感保留用于 EMC。 目前实际粘贴了0r 电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 这些都是我的担忧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharafadeen  Raheem:

    有关 Adcin NTC 电阻位置的信息、请帮助确认

    a.放置在 PCB 温度最低的位置:与电池接口类似、

    B.其他地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于您打算对测量执行什么操作。 请注意、可在 ADCIN 上测量的最大电压为1.2V。 您可以移除上拉至 VBAT 并将 ADCIN 设置为电流源模式。