This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:截止频率后的电源保持

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951170/lm25119-power-hold-after-cutoff

器件型号:LM25119

延迟周期要求更改指定了转换器关闭后处理器的300ms 保持时间。 我已包含电源部分的原理图。

您能否为运行3.3V 和1.35V 电源轨的处理器提供任何延长电源保持时间的最佳实践选项?

e2e.ti.com/.../PowerSection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从处理器方面推动保持要求的因素是什么? 如果您禁用 LM25119、转换器会停止开关、提供保持的唯一方法是额外的输出电容。 最常见的情况是在输入电压(较高电压)侧满足保持要求、以减少所需的电容量。 例如、如果您有交流至12V 电源、则有12V 至 Vcore 电源。 在交流侧至12V 侧、保持要求得到了满足。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的想法。 正确的解决方案是外部 UPS。

    如今的嵌入式 Linux 对外部中断的响应速度非常慢。 当设备停机时可能会损坏文件、这将推动处理器端的保持要求。

    我已经尝试过多种无源组件解决方案(输入和输出侧) 、但 LM25119遇到了稳定性问题。 获得 MS 保持时间所需的大容量电容会使电流环路中的 ESR 升高过多。 在上电时会出现稳定性问题...但随后会趋于稳定。 我不想发布具有此类问题的产品。

    我发送给您的电源原理图部分在所有其他方面(效率、稳定性、辐射等)都能很好地工作。

    我正在尝试检查 所有可以尝试的关于保持时间实验的框。  我与你们联系、看看你们是否有其他关于无源类型解决方案的想法。

    还有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、Sorry、您好。  

    您能否与 LM25119共享您在上电时看到的振荡波形? 我想知道、在斜升期间、添加一个与 SS 电容器串联的电阻器是否会有所帮助、从而增加一个电压偏移。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    该设计具有多个电压域、在处理器周围仅维持1或2个电压时会产生额外的问题。 流入非持续域的电流会增加断电时组件损坏的风险。

    我感谢您的建议、因为我怀疑这可能有助于缓解持续电容器引起的启动振荡。 我决定采用 UPS 方法、因为我们的大多数安装都具有该功能。

    感谢你的帮助。

    Peter