请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2410 大家好、
我的一位客户考虑将 TPS2410用于具有冗余系统(N+1)的电源系统。
他们希望从 TI 获得以下任何建议。 可以给我建议或评论吗?
问:TPS2410数据表(SLVS727E) 在第20页的9.2.4.2中介绍了有关"TPS2410稳压环路稳定性"的信息。
是否有任何方法来测量或检查 客户电路板上的稳压环路稳定性?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。