主题中讨论的其他器件: UCC28634、 UCC28631
大家好、
我的客户正在考虑使用 UCC28630设计双开关反激式、输入326Vdc~848Vdc、3个输出(总功率100W 最大值):12V/83W、-12V/3.6W、5V/2.5W、预期效率为85%~90%。
关于电感计算、如何在数据表9.2.4中选择等式25的 Fsw 值? 它应该始终为65kHz、还是可以更大、如70kHz~100kHz? 导致 Fsw 更大、有助于减小变压器尺寸。
2.是否有 UCC28630 PSIM 仿真模型可帮助仿真器件在客户外部组件值下的工作? 这将对客户设计大有帮助。
谢谢、致以诚挚的问候
云晶