This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:当设计为在 USB500模式下运行时、器件似乎正在进入 USB100模式

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944894/bq24072-device-seems-to-be-entering-usb100-mode-when-designed-to-operate-in-usb500-mode

器件型号:bq24072

我们的板旨在使 BQ24072RGTT 保持在 USB500模式、以便在插入 USB 电缆时为锂聚合物电池充电。 我们已经看到该 IC 的~200个器件中有2个将输入电流限制为100mA 的实例。 这两款器 件最初按设计工作、允许500mA 输入电流为电池充电、然后开始限制为100mA 输入电流。 我看不到任何会导致此 USB100模式的输入引脚电平问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    欢迎使用 E2E!

    为了缩小问题范围、您是否能够共享原理图? 此问题是否可重复? 如果是、在发生这种情况时、您是否能够在 INPin 捕获电压波形? 您还可以检查 ENx 引脚上的电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    问题是可重复的。 一旦电路板开始显示问题、我发现它无法恢复。

    有关 bq24072的原理图以及显示 USB 插件的屏幕截图、请参阅以下内容。 EN1引脚直接连接到 GND 平面图、EN2引脚直接连接到 OUT 节点。  

    感谢您的支持、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的波形。 您是否能够将 EN2拉至低电平、将 EN1拉至高电平? 这是用于将器件置于 USB500模式的配置。 总体原理图很好、与您的使用方式一样、它允许大约550mA 的输入最大值

    您是否能够测量 IN、BAT 和 OUT 处的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    由于电路板布局、我无法切换 EN1。 该引脚连接到 IC 封装下方的接地端。 我可以在充电电流不变的情况下将 EN2从低电平切换到高电平(OUT)。  

    由于电路板布局布线的原因、我无法测量 OUT 处的电流、但目前 OUT 引脚未连接到原理图中所示的滤波电容器以外的负载。
    IN 上的电流:98mA
    BAT 上的电流:94mA
    祝你一切顺利、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供相关信息。 TS 和 OUT 引脚上的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    拔下 USB 插头、电池为系统供电时、TS = 0V (GND)、OUT = 3.8V。 插入 USB 并流过100mA 后、TS 将变为0.69V、输出变为3.95V。 是否还有其他事项需要对此问题进行调查?

    祝你一切顺利、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这可能是 DPPM 问题。 由于输出电压可能由于空载而下降、充电电流正在下降。 您是否能够尝试使用负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我尝试过在 Vout 到 GND 之间使用25欧姆负载和50欧姆负载。 在这两种情况下、输入电流均不超过100mA。

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否有未显示问题的电路板的波形和测量结果?

    对于 DPPM、该器件会看到输出电压下降、并降低充电电流以防止电压下降。 这可能是由于输入电流无法提供用于充电的组合电流、并且负载会导致输出电压降低。 对于 bq24072、一旦输出电压降至 调节电压以下100mV、就会发生 DPPM。  

    您能否减小充电电流以查看这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在前面的测试中、电源电流足以为负载和电池供电。 我也使用了一个好的电路板进行了测试、电池充电电流不会下降到这个100mA 的区域、它保持在500mA 附近。  

    问题所在的器件不仅仅是将充电电流降至100mA、无论负载或电池充电情况如何、总输入电流似乎都限制在100mA。 如果我连接一个200mA 的负载并移除电池、器件仍然只允许100mA 的输入电流。

    我应该通过什么方式降低充电电流? 增大 Rilim?  

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您确认电流、如果不更改充电电流、这似乎还会有所帮助。 您是否能够在以下引脚上提供具有以下所有电压的波形:IN、OUT、BAT 和 ISET。 此外、您能否将 IC 从发现问题的电路板切换到未发现问题的电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    有关故障电路板和良好电路板的波形、请参见随附的。

    我无法轻松地拆下 IC、因为我内部没有合适的设备。 对于显示此故障的第一个单元、我让 CM 更换有故障的电路板上的 IC。 更换 IC 后、有缺陷的电路板按设计工作、允许500mA 的充电电流。

    祝你一切顺利、

    Eric

    故障单元:

    良好的设备:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否能够尝试将电池直接连接到 BAT 引脚而不是通过10A 保险丝? 是否存在过流问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    保险丝将具有冗余安全锁扣。  

    将电池直接连接到 BAT 引脚对系统没有任何变化、仍然只消耗100mA 的输入电流。

    我是否应该在此处查看任何其他项目? 导致此问题的后续步骤是什么? TI 是否能够检查内部 IC 损坏?

    祝你一切顺利、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    从单元未在 USB500模式下正确运行的波形可以看到、输入电压是否下降到低于 Vin-DPM 阈值(通常为4.5V)? 这可能是我们的怀疑。 如果器件处于 USB100或 USB500模式、则会监控输入电压、如果输入电压降至阈值以下、则输入电流会降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉、我在这个帖子的标题中犯了一个错误。 器件未设置为在 USB500模式下运行。 该器件设置为 EB2=HIGH、EN1=LOW、以允许 R_ILIM 设置最大输入电流。 在此配置中、我印象中 DPM 模式未激活。 我已经使用多个 USB 源进行了测试、同一问题仍然存在。  

    从数据表中、我看到的唯一将故障器件(现在多达3个)全部置于100mA 输入电流桶中的项目是:

    EN2内部损坏、指示器件进入 USB100模式。 (EN1=0、EN2=0 -> USB100模式)

    OUT 电压检测内部损坏、导致器件卡在检查 Vout 短路的逻辑块中(数据表第18页)。

    这些器件上还有其他要检查的项目吗?  

    祝你一切顺利、
    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    电池是否如原理图中所述连接到输出端? 由于电路板 正在工作、这不是问题、但如果 EN2引脚连接到电池、如果不损坏、这可能是电路板配置错误的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    电池未从 IC 连接到。 OUT 连接到一个称为 VBAT 的节点(来自之前设计迭代的转接)。 从原理图中、电池通过保险丝 F1连接到 J2、并连接到 IC 的 BAT 引脚。

    EN2连接到 IC 的 OUT 引脚、而不是电池。 我认为原理图与 bq24072数据表中提供的原理图相匹配。  

    接下来要采取哪些步骤来了解此问题的根本原因? TI 是否能够查看 IC 本身以检查是否存在任何内部损坏?  

    祝你一切顺利、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的确认、我将通过离线方式向您发送有关后续步骤的电子邮件、并关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已通过电子邮件向您发送有关退货后续步骤的信息、我将关闭此主题。 我们可以继续通过电子邮件进行通信。