This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:45C-60C 时的预期充电电压?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952000/bq25606-expected-charge-voltage-from-45c-60c

器件型号:BQ25606

数据表显示了温度为45-60C (JEITA)时降低的充电电压的2个冲突值。 第20页显示了一个图表、表明在这个温度范围内充电电压将被减少至4.1V、然而、第11页表示这个值为4.05V。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4.1V。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当电池温度介于45°C 至60°C 之间时、我们将使用此部件观察4.05V 的充电终止情况。 您能否提供显示充电终止行为的实际 BQ25606单元的测试结果或示波器迹线?  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大值为4.1V、典型值为4.05V。

    谢谢、

    宁。